结果:找到"STM32F MCU 微控制器 ST",相关内容1000条
- 8位CMOS微控制器PIC16F648AT-E/SS中文PDF
- PIC16F648AT-E/SS是基于闪存的8位CMOS微控制器。PIC16F627A/628A/648A可以直接或间接寻址其寄存器文件或数据存储器。所有特殊功能寄存器(SFR),包括程序计数器,都映射到数据存储器中。PIC16F627A/628A/648A具有正交(对称)指令集,可以使用任何寻址模式对任何寄存器执行任何操作。这种对称性和缺乏“特殊最佳情况”使得使用PIC16F627A/628A/648A进行编程既简单又高效。8位CMOS微控制器PIC16F648AT-E/SS中文PDF核心处理器:PIC内核规格:8位速度:20MHz连接能力:UART/USART外设:欠压检测/复位,POR...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PIC16F648AT-E/SS 微控制器 MCU 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-07-02 14:05:00
- 国产NS32F103CBT6软硬件通用STM32F103CBT6
- ■内核:ARM32位Cortex™-M3内核−最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone2.1)−单周期乘法和硬件除法■存储器−64KB或128KB程序Flash−20KBSRAM■时钟、复位和电源管理−2.0~3.6V供电和I/O引脚−上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)−4~16MHz晶体振荡器−内嵌经出厂调校的8MHz的高速RC振荡器−内嵌带校准的40kHz的低速RC振荡器−产生CPU时钟的PLL−带校准功能的32kHzRTC振荡器■2个12位ADC,1μs转换时间(多达16个输入通道)−转换范围:0至3...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MCU ST 发帖人:Vasse 发帖时间:2022-05-07 19:24:00
- STM32L单片机有没有国产替代?
- 请问STM32L151单片机VET6有没有国产替代?谢谢。
- 所属专栏: 单片机开发 标签: STM32L151VET6 ST GD MCU 发帖人:得圣科技 发帖时间:2022-03-16 13:43:00
- CSM32RV20替代STM32F103微控制器32位MCU
- CSM32RV20是一款基于RISC-V内核的低功耗MCU芯片。芯片内置了一个4k字节的SRAM。它可以以字节、半字(16位)或全字(32位)访问,支持4种低功耗模式,最低功耗小于1uA,根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源的需求,选取一个最佳的折中方案来帮助用户选定一个低功耗模式,实现不同场景下的低功耗应用。而RISC-V架构凭着指令集开源等特性在物联网领域的应用迅速扩张,而物联网市场具有长尾化的特点,拥有众多细分市场,同时对于功耗要求高,因此对于可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计的RISC-V有优势,相比之下使用ARM往往只能做一个标准化设计,较难实现差异化。CSM3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F MCU 微控制器 ST 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-09 17:24:00
- 家电电动控制MCU
- 关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动控制MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-04 14:15:00
- 为什么MCU也需要AI?
- 人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。但随着AI从云到边缘的发展,使得这一观点正在迅速改变,AI计算引擎使MCU能够突破嵌入式应用可能的极限,嵌入式设计已经能够提高网络攻击的实时响应能力和设备安全性。支持AI的MCU云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-30 14:07:00
- MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
- 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
- MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
- 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
- 多样化MCU选择满足IoT需求
- MCU微控制器不管是成本考量、功能导向、节能低耗、效能优先,还是从I/O传输到网通连结、从8位元到32位元,MCU芯片厂商在产品策略的规划上,也各自发展出多元化的产品组合,以差异化的产品功能、诉求、定位、价位,来锁定各自的目标客群,并各自有各自的拥护者。由于从单纯提供MCU产品解决方案,到建构整个完整的物联网平台,这些都不是传统MCU厂商比较无法完整覆盖到的服务,因此近年来不少MCU厂商之间透过并购的策略,让自己的产品线与服务范围变得更宽广,以求在高度竞争的MCU市场发挥1+1>2的综效,提供更多样化的MCU产品与更广泛的服务范围。我司宇芯电子代理灵动微MCU32位.可提供技术资料和样...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 多样化MCU,MCU,MCU微控制器,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-17 15:01:00
- 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
- 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 控制器 电源 电机 控制 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
返回